This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:IWR6843ISK

Guru**** 1728770 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, IWR6843ISK, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1385283/iwr6843isk-iwr6843isk

器件型号:IWR6843ISK
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVEICBOOSTUNIFLASH

工具与软件:

您好、Eveybody

问题:CSS + IWR6843ISK + MMWAVEICBOOST:无法执行 VitalSigns Radar_Demo.exe

工作环境如下

1.操作系统: Win11 23H2 x64
2. Radar_Demo AP:VitalSigns Vital.exe (mmwave_industrial_toolbox_4_10_1)
3.电路板:IWR6843ISK、MMWAVEICBOOST
CCS:版本:12.7.1.00001
5. firmware:Vital_Signs src

以下操作方法 VitalSigns Radar_Demo 可以顺利执行,并且可以获得呼吸和心率值。
=>确定

1. IWR6843ISK 设置为 Flash Model
2. IWR6843ISK + MMWAVEICBOOST 设置为闪存模型
=>对于上述2个组合方法、使用 UniFlash 来烧录固件、可以正确执行 VitalSigns Radar_Demo、
可以获得呼吸和心率值。

以下操作方法 VitalSigns Radar_Demo 无法正确执行。
=>错误=>错误消息如下所示

1. CSS + IWR6843ISK + MMWAVEICBOOST => MMWAVEICBOOST 设置为 Function Model
SpO:ON、SpO:OFF、SpO:OFF。
2.操作步骤:CCS 进入调试模式=>首先执行 DSS OK =>然后执行 MSS OK => VitalSigns Radar_Demo 执行
无法正确执行 VitalSigns Radar_Demo、错误消息如下:

请提问以下2个问题
1. VitalSigns Radar_Demo 可以与 CCS 调试一起使用吗?
2.如果 VitalSigns Radar_Demo 可以与 CCS 调试一起使用、错误的原因是什么?

// VitalSigns Radar_Demo 错误消息

QT 版本= 5.15.2
QMetaObject::connectSlotsByName: on_buttonBox_Accepted()没有匹配信号
找到串行端口
数据端口号为"COM7"
用户端口号为"COM8"
数据端口成功打开
用户端口成功打开
从 GUI 读取的配置文件名为%s/n "xwr1642_profile_VitalSigns_20fp_back.cfg"
QMetaObject::connectSlotsByName: on_buttonBox_Accepted()没有匹配信号
"COM8"
配置文件路径为%s/n"D:/Work/Ti/3. Vital_Signs 源代码/v4.10_68xx_VITIC_signs/GUI/GUI_SOURCE/BUILD/MSVC5_15_2_MSVC2019_64bit-Debug/profiles/xwr1642_profile_VitalSigns_20fp_Front.cfg Desktop_Qt_"
"sensorStop"
"flushCfg"
"dfeDataOutputMode 1"
"通道 Cfg 15 3 0"
"adcCfg 2 1"
"adcbufCfg -1 0 1 0"
"profileCfg 0 60.25 7 6 57 0 65 1 200 4000 0 40"
"chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1"
"frameCfg 0 0 2 0 50 1 0"
"低功率0 1"
" guiMonitor 0 0 0 0 1"
"calibDcRangeSig -1 0 0 0"
"VitalSignsCfg 0.3 0.9 256 512 4 0.1 0.05 100000 300000"
"运动检测1 20 2.0 0"
"sensorStart"
""
"sensorStop"
"flushCfg"
"dfeDataOutputMode 1"
"通道 Cfg 15 3 0"
"adcCfg 2 1"
"adcbufCfg -1 0 1 0"
"profileCfg 0 60.25 7 6 57 0 65 1 200 4000 0 40"
"chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1"
"frameCfg 0 0 2 0 50 1 0"
"低功率0 1"
" guiMonitor 0 0 0 0 1"
"calibDcRangeSig -1 0 0 0"
"VitalSignsCfg 0.3 0.9 256 512 4 0.1 0.05 100000 300000"
0.3.
0.9.
4.
"运动检测1 20 2.0 0"
"sensorStart"
""

//在正常情况下,没有以下消息


我们中的线性调频脉冲持续时间为:50
以 kHz 为单位的线性调频脉冲带宽为:3250
最大距离(以米为单位)为:9.23077
距离 FFT 大小为:256
距离箱大小为:0.0360577
Range-Bin 起始索引为:8
范围-箱末索引为: 24
UART 的总有效载荷大小为252.
填充系数为:8
UART 的总有效载荷大小为:256

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.可以通过 CCS 运行生命体征演示。 您是否能够将 MSS 和 DSS 工程导入 CCS 并正确编译?

    2.您是否刷写了 ccs_debug.appimage、这是用于 CCS 的 prerequsite

    3.必须在 ISK 板上正确设置开关设置、以确保可以正确连接到 MMWAVEICBOOST 板

    下面是相关设置

    闪存
    S.1开启
    S.2关闭
    上的 S.3
    上的 S.4
    S.5关闭
    S.6nA

    以便实现功能
    S.1关闭
    S.2关闭
    上的 S.3
    上的 S.4
    S.5关闭
    S.6nA

    对于 ISKEVM 上的 UART
    S.5关闭

    软件库和库
    S.5亮起

    确保在使用  MMWAVEICBOOST 时正确设置了 S.5

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我的电子邮件系统已收到您的回复电子邮件、我也使用公司的电子邮件系统来回复您。

    打扰一下
    1.您是否收到了我的电子邮件?

    2.我可以直接使用您回复的电子邮件再次询问您的问题吗?

    3、我的回复电子邮件内容如下

    ==>

    1.可以通过 CCS 运行生命体征演示。 您是否能够将 MSS 和 DSS 工程导入 CCS 并正确编译?
    答案:是的、MSS、DSS、CSS 重建

    2.您是否刷写了 ccs_debug.appimage、这是用于 CCS 的 prerequsite
    答:是的、
    ccs_debug.appimage => mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS \packages\ti\utils\ccsdebug\xwr68xx_ccsdebug.bin

    我将 ccs_debug.appimage 刷写到 IWR6843ISK

    3.必须在 ISK 板上正确设置开关设置、以确保可以正确连接到 MMWAVEICBOOST 板

    单独使用 IWR6843ISK 时、S1设置如下:没问题
    闪光灯模式:S1.1:开启、S1.2:关闭、S1.3:开启、S1.4:开启、S1.5:关闭
    =>用于闪存固件

    功能模式:S1.1:关、S1.2:关、S1.3:开、S1.4:开、S1.5:关
    =>用于运行固件

    CCS + IWR6843ISK (ES2.0)+ mmWaveIcBoost =>进入调试模式

    我根据"使用 CCS 调试"的内容设置 IWR6843ISK (ES2.0)和 mmWaveIcBoost、如下所示
    使用 CCS 调试: dev.ti.com/.../node

    => 2. 将 EVM 设置为功能模式
    =>连接了 mmWaveICBoost 的 ISK 样式=> ISK 样式 EVM +载波的初始配置
    2.配置天线模块

    IWR6843ISK + mmWaveIcBoost 设置如下所示
    IWR6843ISK:S1.1:OFF、S1.2:OFF、S1.3:OFF、S1.4:OFF、S1.5:ON
    mmWaveIcBoost:SOP0:开启、SOP1:关闭、SOP2:关闭=>针对 CCS 调试的 Functione 模型

    打扰一下
    必须将 ccs_debug.appimage 刷写到 IWR6843ISK 或 mmWaveIcBoost?

    2. IWR6843ISK + mmWaveIcBoost 的设置是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我没有收到您的电子邮件。 最好是大家可以在论坛上发帖提问、解决问题

    1.  ccs_debug.appimage 需要只刷写到 IWR6843ISK 。 MMWAVEICBOOST 没有任何可以进行闪存的雷达器件。 MMWAVEICBOOST 电路板提供 JTAG 接口来连接到 IWR6843ISK  

    2.将 IWR6843ISK 连接 到 MMWAVEICBOOST 后、可以 保留 MMWAVEICBOOST 上 SOP0和 SOP1的跳线

    并对 IWR6843ISK 使用以下设置  

    以便实现功能
    S.1关闭
    S.2关闭
    上的 S.3
    上的 S.4
     导通 S.5
    S.6nA

    此致