This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:SRR 移动物体

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1386402/awr1843-srr-moving-object

器件型号:AWR1843

工具与软件:

您好!

 我将      对 该 项目使用 SRR 实验; 物体 检测 效果 很好。  

该 实验 实际上 会检测  移动的   物体和静态物体。 在 我们的 场景中、 只     需要移动物体。                 本 实验中仅使用与 OOB 演示配置群集删除类似的解决方案 来 识别 移动的 物体。   您能否  提供  答案?   此致

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sriram:

    我不确定我是否完全理解您的问题。

    根据我的理解、您似乎希望按照演示中提供的干扰消除算法忽略或删除场景中的静态物体。 为什么不在使用 OOB 演示作为参考的 SRR 演示中整合相同的功能?

    如果我的理解不正确或您正在寻找完全其他内容、能否请您纠正我?

    此致、

    Kaushik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的答复。 应使用 SRR 实验室来识别移动的物体。 对此可以做些什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sriram:

    SRR 实验已经识别了移动的物体。 您也提到了它。

    [报价用户 id="580027" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1386402/awr1843-srr-moving-object "]

    该 实验 实际上 会检测  移动的   物体和静态物体。

    [报价]

    您是说只检测移动的物体? 如果是这样、正如我提到过的、您可以使用 OOB 源作为参考在 SRR 项目中集成杂波消除算法以实现此要求。

    如果我漏掉了一些东西、请详细阐述您的问题、以便我能更好地理解、或者如果您不理解我提到的内容、请告诉我。

    此致、

    Kaushik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的答复、

    您是说只检测移动的物体?

    是、 仅检测移动物体。

    如何 在 SRR 项目中整合杂波消除算法。

    此致、

    Sriram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sriram:

    请查找有关您正在寻找的变更的高级说明:

    • 杂波消除算法基本上在应用2D FFT 之前通过直流均值减法来去除零多普勒分量。 如果传感器本身是静止的、则零多普勒基本上可以检测到静止物体。
    • 您必须仔细阅读 SRR 代码才能了解信号处理的过程。 在此基础上、您将了解需要进行哪些更改。
    • 如有需要、请参阅 OOB 演示以了解相关操作。

    还请注意、无法通过 e2e 共享完整的更改列表、用户通常会自行完成此操作。

    此致、

    Kaushik