This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
这是使用 AWR1843时给定的线性调频脉冲周期时间和 profileCfg 中的值
如图所示
ADC 采样时间= ADC 样本数/采样率
我将 AWR1843与 DCA1000配合使用以获取原始数据。 因此、在 sensorCofig 选项卡中使用 mmWaveStudio 应用程序 t 时、我们放置 profileCfg 值。
以下是我给出的值
频率斜率= 29.982 MHz /μ s = 29.982 * 10^12 Hz/s
采样率= 10000ksps (千个样本/秒)
ADC 启动时间= 6us
斜坡结束时间= 60us
ADC 样本数= 256
来自于上述值
ADC 采样时间= 60 - 6 = 54us
ADC 样本数= 54us* 10000ksps = 540样本
我的问题是
1) 1)如果选择的 ADC 样本数为256则证明了这一点。 剩余的540-256个样本= 284个样本? (在 profileCfg 中、我们可以将样本数更改为任何值。 剩余样本的情况)
2) 2)如何计算距离分辨率(如果是频率分辨率)? 在 mmwaveSensing-FMCW-offlineviewing_0.pdf (TI.com.cn)的第12页中、 这两者都是相关的。 如果频率分辨率=(频率斜率*2*距离分辨率)/光速。
从 mmwaveSensing-FMCW-offlineviewing_0.pdf (TI.com.cn)的第12页中、 距离分辨率= 光速/(2 *带宽)
此处带宽=频率斜率* ADC 采样时间= 29.982*10^12*54*10^-6 = 1.619028GHz
因此距离分辨率= 3*10^8/(2*1.619028*10^9)= 0.0926481815014935米
因此、如果频率分辨率=(29.982*10^12 *2*0.0926481815014935)/(3*10^8)= 18,518.5185 Hz
通常、频率分辨率的计算方法是采样率/ ADC 样本数、
这里、如果 ADC 样本数为540、则频率分辨率= 10000* 10^3/540 = 18,518.518Hz
但是、如果按照 profileCfg 中给出的样本数为256、则 频率分辨率 = 10000* 10^3/256 = 39,062.5Hz。
根据 IF 频率分辨率=(频率斜率*2*距离分辨率)/光速、如果计算出距离分辨率、则为(39,062.5 *3*10^8)/(2*29.982*10^12)= 0.1954297578547128米
那么、 0.0926和0.1954中的哪一项用作距离分辨率、 18518.5185和 39062.5中的哪一项用作 IF 频率分辨率?
尊敬的 Palguna:
感谢您在 e2e 上联系我们!
请按以下方式查找我的回答:
此致、
Kaushik
尊敬的 Kaushik:
第一个问题得到解决。
关于第二个问题、我看到了 swra553a.pdf (TI.com)。 它没有解决它、因为没有提到 频率分辨率。
我再次向你澄清这种怀疑。 在绘制 距离多普勒、距离角图等图时、我基本上在准备距离网格的同时对频率分辨率和距离分辨率有了怀疑
假设我像这样准备距离网格
尊敬的 Palguna:
要绘制距离频谱、您可以根据有效 IF BW 除以 FFT Size、将网格标记为"Max RANGE"。 为了测试这是否准确、您可以在已知距离使用强反射器采集数据、并观察到该映射的峰值、并验证您的发现。
此致、
Kaushik
"网格标记为最大范围"是什么意思?
尊敬的 Palguna:
为困惑道歉。 将其读作 网格标记(根据有效 IF BW 除以 FFT 大小确定最大距离)、即这是在您的光谱中有效获得的距离分辨率。
此致、
Kaushik
还是不理解它。
在 mmwaveSensing-FMCW-offlineviewing_0.pdf (TI.com.cn)中、最大范围如所示
、但表示最大范围为 Bandwidth/rng_FFT_size
尊敬的 Palguna:
不知道为什么他困惑在这里。 你所指的 dmax 和 dres 的表达是正确的。 您可以参阅下面的屏幕截图以消除您的疑问:
在这里、rangeStep 是您将在1D 光谱的 x 轴上标记的每个点。
其中 最大范围=((C * FS)/(2 * S)) ->这是基于带宽。
距离阶跃=(最大范围/FFT 大小) ->这是有效的(最大距离/FFT 大小),这是我前面提到的。
希望这消除了所有的困惑。
此致、
Kaushik
因此、您认为将0.1954的值作为距离分辨率。
最大范围=3*10^8*10*10^6/(2*29.982*10^12)=50.03米
距离分辨率= 50.03/256 = 0.1954
正如我从公式中看到的、
实际值 带宽=斜率*线性调频脉冲时间。
很好 线性调频脉冲时间 不是 ADC 采样时间、它等于 ADC 样本数 / 采样率 = 256/10^7 = 25.6uS
因此、使用 C/2*bandwidth 时得到= 0.1954m
谢谢。 您能告诉我您在哪里得到了上面发布的屏幕截图吗
尊敬的 Palguna:
C:\ti\mmwave_sdk_03_06_00_00-LTS \packages\ti\demo\utils\mmwdemo_rfparser.c
此致、
Kaushik
感谢您的确认。 结束刊头。