This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:使用4芯片 AWR2243级联的 MMWCAS-RF-EVM 是否仅支持4芯片级联、而不支持双芯片级联模式?

Guru**** 1728770 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, MMWCAS-RF-EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1387206/awr2243-does-the-mmwcas-rf-evm-using-4-chip-awr2243-cascade-only-support-4-chip-cascade-and-not-support-dual-chip-cascade-mode

器件型号:AWR2243
Thread 中讨论的其他器件: MMWCAS-RF-EVM

工具与软件:

我在\ Scripts \ Cascade \ Cascade_Configuration_Sasic 脚本文件中将四芯片级联配置更改为双芯片级联配置(如图1和图2所示)、但在运行 mmWaveStudio 时、会发生错误(如图3所示)?使用4芯片 AWR2243级联的 MMWCAS-RF-EVM 是否仅支持4芯片级联而不支持双芯片级联模式、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MMWCAS-RF-EVM 的板上附带4芯片级联。 如有需要、您可以使用双芯片级联方式选择性地将其中两个器件的组合配置为主器件和从器件、并使用 SW 从同一配置获取数据。

    • 您能告诉我您尝试进行更改的确切目的吗? 基于此、我可以建议一些更合适的方法。
    • 您还能告诉我您为点击此错误所做的确切更改吗? 可能需要查看一次相同内容、看看是否合理。

    此致、

    Kaushik