This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP112:在冷却液中

Guru**** 1916930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP112
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1387474/tmp112-in-coolant

器件型号:TMP112

工具与软件:

您好!

我们 有一个项目要求、要求 最近将整个 SSD 放入冷却液中。
您能否帮助我确认如果将以下材料长时间留在此类液体中、是否存在任何风险(电或可靠性)?

下面是冷却液细节。

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们知道、我们的客户对浸入式冷却感兴趣、但我们目前没有关于冷却液化学品的长期影响的任何数据。 不过、我有一些意见:

    • TMP112采用标准的塑料封装、与其他封装 IC 相比、对化学品的反应不会有所不同。
    • 我们在温度传感器表征工作中使用了 Galden HT 热传导液。 我知道这种液体很昂贵、不太可能选择用于浸入式冷却应用、但我们在将设备浸入其中的过程中拥有丰富的经验、不会产生任何不利影响。
    • 我们很乐意检查您在 FA 实验室中经过压力测试的器件、以便提供反馈。

    谢谢!

    任