This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:清除 RX 队列中的消息。

Guru**** 1751730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1386472/iwrl6432-clearing-a-message-from-the-rx-queue

器件型号:IWRL6432

工具/软件: SDK 版本05_04_00_01

大家好、  

我使用的是最新的 SDK 版本05_04_00_01、因此我有一些问题  

1) 1)我想知道是否有任何 MCAN API 可以从 RX 队列中删除消息。
2)还有是否有任何可用的 API 可以显示当前/存储在 RX 队列中的所有消息?

我只是通过 SDK 搜索,但我不能找到它,所以它会很感激,如果你能给一些见解这!!

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您解答有关 CAN 驱动器的问题。 接下来的两个工作日内会有一位工程师进行回复。

    感谢您的耐心等待、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    我还在等待答复。 我还没有收到任何消息、希望能尽快回复

    谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    对反应延迟深表歉意。  没有 API 会显式从 RX 队列中删除消息。  这不是必需的、因为您可以通过消息过滤器使用过滤来删除任何不需要的消息、并且缓冲区中只有您想要读取/接收的消息。

    此致、

    Santosh