This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:更精细的多普勒指数?

Guru**** 2549750 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1378079/awr1843boost-more-fine-doppler-index

器件型号:AWR1843BOOST

工具与软件:

您好、TI 团队

我一直使用具有 MRR 配置的 AWR1843BOOST、我想知道是否能获得更精确的多普勒指数值。  

现在、我可以将"倍频器指数"作为整数、但我需要更准确的第一个或第二个小数位值。  

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongjoon:

    请参阅以下链接以了解多普勒指数。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samhitha

    感谢您的答复。

    我还有一些关于我的问题的问题。   

    1.实例

    我有些困惑、因此我将为您提供一个示例。  

    我当时正在以30m/s 的速度行驶、从 周围环境中的静态物体上 观察到的多普勒指数约为28~29。

    这是有道理的、因为距离速率无法捕捉物体的100%速度。

    根据上面的链接、 "以 m/s 为单位的速度 应等于 多普勒指数*多普勒分辨率(对于所配置的线性调频脉冲)"

    根据传感估算器、多普勒分辨率推导为0.158 m/s、这意味着 速度(m/s)= 28*0.158 = 4.582m/s、因此该值没有意义。

    您能否更正我的计算或理解?

    请参考、我 从"mwave_automotive_toolbox_3_5_0"中的"mrrrrrr_config_chirp_design_MRR120.h"文件中获取了关键值。

    然后附加感应估算器中该配置的规格。

    2.速度分辨率的增量  

    我的原始问题是、是否有方法可以使用 MRR 配置来提高速度分辨率。  

    现在、我得到整数阶的多普勒指数值、但我需要更准确的第一个或第二个小数位值。  

    根据 Resource Explorer、雷达配置应使速度分辨率为0.11m/s 或更好。

    (https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AJvyyzA04.BsZnsor7psiA__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST&placeholder=true)

    您能指导我如何获得更好的速度分辨率吗?

    感谢你的帮助。

    此致、  

    Joon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongjoon:

    我会在星期三之前检查并回复您。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongjoon:

    您能否确认速度是30m/s 还是30kmph?

    如果您想知道 MRR 线性调频脉冲配置的速度分辨率、请查看 radar_toolbox 中的子帧_MRR_CHIRPTYPE_0_VEL_RESOTION_M_P_S

    src config_chirp_design_MRR120.h

    [报价 userid="571668" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1378079/awr1843boost-more-fine-doppler-index/5277098 #5277098"]我原来的问题是是否有办法使用 MRR 配置提高速度分辨率。  [报价]

    增加一帧中的线性调频脉冲数可提高速度分辨率。

    有关  更多详细信息、请参阅对 TI 雷达器件中的线性调频脉冲参数进行编程(修订版 A)。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samhitha

    是的、我的行驶速度大约为67~68英里/小时、因此30米/秒将被确认为值。  

    我还在这里附上了映射图和场景。

    红点是来自静态物体的位置、右侧的数字表示多普勒指数。  

    我们的行车记录仪显示汽车的速度为68英里/小时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hongjoon:

    感谢您的确认。 请检查我之前的回复。 希望我已经回答了您的问题。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samhitha

    我仍有一些困惑、请 在下面回答我的问题。  

    1. 来自 AWR1843BOOST 的多普勒指数

    根据您的指南、速度分辨率应为 "RR_CONFIG_CHIRP_DESIGN_MRR120.h"中的0.237m/s

    这意味着速度(米/秒  )= 29*0.237 = 6.88m/s、因此与我的汽车速度(30米/秒)相比、该值仍然不匹配。

    同样、以上情况下的点来自场景上的静态点、因此它的值至少应与我的汽车的速度(30m/s 或稍低)相似。

    我假设 "光耦合器指数"的数据会输出以 m/s 为单位的值(在上述情况下为29m/s)。

    您能说明一下这个问题吗?

    2.线性调频脉冲增量

    在您的指导下、我将线性调频脉冲数量从128个更改为192个384个单位、但我的雷达 在两种配置下完全无法运行。

    它不提供任何信息、因此我无法获取任何数据。  

    修改线性调频脉冲是否有上限? 我如何验证线性调频脉冲的限制?

    此致

    Joon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hongjoon:

    我会在周四前查看并回复您。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joon:

    感谢您的耐心。  

    对于第一个问题、请参阅 mmWave_SDK_中的 AoAProcHWA_XYZestimation 估算 \packages\ti\datapath\DPC\DPU\aoaproc\Daoaproc\aoaprochwa.c. src
    (+) AWR1843:AWR1843多普勒指数转换为速度-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

    对于第二个问题、您可以使用 CCS 连接到内核、并运行演示以检查是否存在任何断言。

    此致、

    Samhitha