This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:即使我改变换能器的位置、ToF 也不会#39;t 改变。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1386156/tdc1000-c2000evm-tof-doesn-t-change-even-when-i-change-the-position-of-the-transducer

器件型号:TDC1000-C2000EVM

工具与软件:

我具有上述配置、我正在尝试找到可以输入到公式 D=(TOF X 声速)/2的 ToF、以获得容器的长度、但即使我更改换能器的位置、ToF 也不会改变。 即使换能器未连接到容器、它也保持恒定。 问题可能是什么?

容器在室温下充满水。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benard、您好!

    感谢您在传感器论坛上发帖、感谢您提供的信息! 这个线程看起来与 这里的线程相同、因此我将 在其中做出响应。

    如有任何其他问题、请随时在论坛上发布新帖子!

    此致!

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是这样。 非常感谢 Isaac。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心、很高兴能帮你解决贝纳德!

    此致!

    Isaac