This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:TDC1000-C2000EVM 中的 ToF 值保持不变

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1386167/tdc1000-c2000evm-tof-value-from-the-tdc1000-c2000evm-remains-constant

器件型号:TDC1000-C2000EVM
主题中讨论的其他器件:TDC1000

工具与软件:

我们打算使用 TDC1000-C2000 EVM 板通过 H4P10B1000 PZT4 1MHz 传感器测量水位。 我们的初始配置涉及使用 TDC1000 GUI 工具。

最初、我们希望测试传感器是否可以测量装满水的容器的宽度、因此我们将其连接到容器的侧面、如图所示。 容器的尺寸为28.5 x 18.5 x 15.5厘米(长 x 宽 x 高)。 使用经过几次调整后实现的连接配置、我们针对该宽度获得了大约253 μs 的 ToF、使用用户指南中提供的公式、该值约为18.7cm。

不过、当我们更改传感器的位置(长度更短或更长于18.5cm)时、ToF 保持不变。 例如、我们将传感器放置在容器底部、水位约为6cm、因此我们希望传感器显示与该水位对应的 ToF 值。

为什么该值保持不变、我们需要改变什么来确保 ToF 值与实际水平(所测量的距离)相对应?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    感谢您在传感器论坛发帖! 感谢您提供的信息、您的一位同事似乎也发布了帖子、您可以 在此处找到该主题、但我将通过该主题回答所有问题。

    我看到塑料箱上有两个换能器、其中一个看起来好像刚刚粘贴在那里、另一个可能粘在那里。 您是否遵循了我们的传感器安装指南? 如果需要、文档如下所示:  https://www.ti.com/lit/an/snaa266a/snaa266a.pdf

    这可能是稳定飞行时间的问题、但另一个常见问题是计时寄存器配置不当、因此侦听窗口有时过早激活。 您是否查看过此配置以了解器件是否在适当的时间侦听回波?

    下图显示了将"Listening"(侦听)窗口配置为标准 ToF 设置的所有设置:  

    最后一个想法是、有时坦克也可能是一个问题。 如果容器内部有气隙、意味着有一堵墙|空气|墙 、这可能是问题、因为当介质发生变化时、会丢失或返回大量 SPL。

    此致!

    Isaac