This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的团队:
在 mmWave Studio 中使用 DCA 1000EVM 配置 AWR1843升压时、我有关于压控振荡器(VCO)选择和电压调优的一些问题。 此处链接的主题(https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1089603/awr1843boost-vco-select-option-in-mmwave-studio-for-configuration-of-awr1843-boost-with-dca-1000-evm")讨论了如何为不同的频率范围选择合适的 VCO。 具体来说、我有兴趣将 VCO2用于77-81GHz 范围。 我的问题是:
如果能够详细解释或参考有助于阐明这些要点的文档、我将不胜感激。
提前感谢您的帮助。
此致、
法哈德
尊敬的 Fahad:
为什么需要有关内部 IP 的这些信息?
此致、
萨米语
尊敬的 Sami:
我不明白你的问题,因为如果我正在使用你的设备,我买了它用于我的研究工作,我必须知道有关雷达输入和输出的每个术语。
其次、我想在工程中了解 IC 的雷达输入电压和电压。 在一个文档中、我发现对于 VCO、它使用1.7V 到1.91V、但是、如果我们更改频率、它如何影响电压或 否?
此致、
法哈德
尊敬的 Fahad:
我们 在 TI.com 上提供了器件的数据表、其中包含 AWR1843的电气规格:
https://www.ti.com/lit/gpn/awr1843
我们在 TI.com 上提供了 AWR1843BOOST EVM 板级配置文件作为器件的参考设计:
https://www.ti.com/lit/zip/sprr371
VIN_18VCO 是 VCO 模块的1.8V DC 输入电源、它与内部生成的实际 V_Tune 电压无关。 1.71至1.91V 是 VIN_18VCO 直流电源输入的最大限值。
此致、
萨米语