This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:AWR1843BOOST

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1383316/awr1843boost-awr1843boost

器件型号:AWR1843BOOST

工具与软件:

嗨、

我有一个1843BOOST 雷达、我想对其进行微调、以避免捕获/检测到虚假图像。 我主要将雷达用于物体跟踪目的。 我想知道是否有某种方法可以捕获存储在容器中的原始 ADC 数据(使用 DCA1000 ),并使用此数据本身测试我对雷达配置的更改。  


现在、我将在 CCS 中更改 DSS 文件、然后将其刷写后再测试、但我想知道是否有高效的过程来执行此操作。 如果我能够以某种方式使雷达对我生成的原始 bin 文件进行处理、然后使用此文件作为我所有其他更改的参考。


或者我是否应该将这整个 DSS MSS 代码从 CSS 转换为笔记本电脑、这将需要我处理 SYS BIOS 到 Windows 的更改。

我使用 MRR 演示文稿作为参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pratham:

    您能否更具体地谈一谈您在此处所做的修改、主要是根据我的理解、您可能希望修改原始数据的后处理步骤。 目前、工作室的功能是这样的、它将从 DCA 捕获原始数据并进行后处理、同时 mmwavestudio 还提供了一些参考后处理脚本。

    此致、

    Shruti.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shruti:

    我想在进行处理之前修改阈值参数。 值、如 CFar 窗口长度等

    现在我想记录一组数据(原始 ADC 数据),并运行处理链与 DSS 的更改。 我不希望雷达上的 DSP 读取实时数据、而是要读取我已经预先记录的原始 ADC 数据。 以便查看我所做的更改是否实际正确、而不是错误。

    谢谢!

    Pratham

    obj->cfarCfgRange.averageMode = MMW_NOISE_AVG_MODE_CFAR_CA;
    obj->cfarCfgRange.winLen = 18; 
    obj->cfarCfgRange.guardLen = 9; 
    obj->cfarCfgRange.noiseDivShift = 5; 
    obj->cfarCfgRange.thresholdScale = convertSNRdBtoThreshold(obj->numRxAntennas * obj->numTxAntennas, 10.0f, CFARTHRESHOLD_N_BIT_FRAC);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pratham:

    对于延迟很抱歉、您可以对相同使用 DPC 对象检测。  

    您可以参考中的以下目录 SDK MMWAVE_SDK_03_06_00_00-LTS\packages\ti\datapath\DPC

    此致、

    Shruti.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruthi

    我浏览过此目录、但无法了解我可以将 raw_adc_data.bin 文件传递给物体检测链的位置。

    此致、

    Pratham