This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460:压电式驱动器

Guru**** 2666255 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA460, TUSS4470, TMUX7221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1380489/pga460-piezo-driver

器件型号:PGA460
主题中讨论的其他器件: TUSS4470TMUX7221

工具与软件:

您好!

当我查看下面的 TDS 时、

www.ti.com/.../slaa780a.pdf

有一个用于压电应用的推挽驱动器。

我设置这样的推挽电路。

 我尝试设计一个推挽电路来将1MHz 3VDC 输入信号放大 为1MHz 50VDC 信号。 输出电流为最大50mA。

您能给我一些关于此电路的建议吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 zabbza、  

    感谢您在传感器论坛发帖! 是否尝试使用 PGA460在50VDC 信号下实现此1MHz?

    此致!

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac:

    不可以、但是在搜索主题时我找到了 PGA460文档。 有一个在 上面共享的电路。

    但 PGA460的内部电路如下所示。

    PGA460具有 用于驱动压电效应的开漏 MOSFET。 那么、为满足该条件而设计的推挽电路。

    但该电路与我的信号不匹配。 因此我构建了新的推挽电路。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zabbza、

    感谢提供的信息、您是否已查看我们的 TUSS4470器件? 它能够在1MHz 下驱动换能器。它的额定电压仅为36V、但这或许可以帮助您实现您正在尝试的操作。

    遗憾的是、我无法分享有关 PGA460内部工作的任何详细信息。

    此致!

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac

    "感谢您提供的信息、您是否查看过我们的 TUSS4470器件? 这能够驱动1MHz 的传感器、它的额定电压仅为36V、但也许这可以帮助您实现您正在尝试的目标。"

    感谢您发送编修。 我已经查看过 TUSS4470了。 但我需要更大的电压。 我可能会使用它、但我也需要驱动器电路。

    "很遗憾、我无法分享有关 PGA460内部工作的任何详细信息。"

    内部工作的打印头在数据表中共享。 然后我将其粘贴在上面。 我只做一些解释。

    我的主要问题是关于驱动器电路。

     我尝试设计一个推挽电路来将1MHz 3VDC 输入信号放大 为1MHz 50VDC 信号。 输出电流为最大50mA。

    您能给我一些关于此电路的建议吗?

    感谢您的参与。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zabbza:

    感谢您在 传感器论坛中发帖。  

    今天是在美国的一个假期,艾萨克不在办公室。 我们将尽最大努力在7月8日结束前提供回复。  

    此致、

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zabbza、

    感谢您在我们不上班时的耐心等待。 PGA460的完整内部工作原理可在上述文档中找到、下图所示的全桥驱动器电路全部位于 PGA460外部;PGA460内部仅使用两个低侧驱动器、因为其通常与 中心抽头变压器配合使用、而不是直接驱动。 下面的电路提供了一种使用直接驱动电路驱动换能器的替代方案、但该方案并不像系统中所要求的那样采用3.3V 电压并将其转换为50V 信号。 我认为、如果您要尝试制造这样一个能够驱动1MHz 和50V 的电路、最好为我们的 MOSFET 团队创建一个新的主题、指导您如何实现这一点。

    此致!

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Isaac ,

    TMUX7221 用于驱动压电致动器。

    最大电流约为50mA。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zabbza、

    换能器通常不需要过多的电流驱动、因此50mA 应该是可接受的。 您可以始终使用限流电阻器来确保不会损坏多路复用器。 确保 TMUX7221的导通电阻较低、从而确保可以使用所选电压实现尽可能高的声压。

    此致!

    Isaac