This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:毫米波演示可视化工具记录到 CSV

Guru**** 2480935 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1385463/awr1843aopevm-mmwave-demo-visualizer-record-to-csv

器件型号:AWR1843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:AWR1843AOP

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我们是否有  添加了记录 CSV 功能的毫米波演示可视化工具版本、可以将对象信息保存到 AWR1843AOP 的 csv 文件中? 我找到一个仅适用于不带 AOP 的器件:  

https://dev.ti.com/gallery/view/6023734/mmWave_Demo_Visualizer_Record ver/3.2.0/ 

谢谢!

Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Daria、

    我建议使用雷达工具箱应用可视化工具、可在下找到 /tools/visualizers Applications_Visualizer Body_And_Chassis_Visualizer。 然后、可以选择 File -> Options -> Save Binary Data to File、这将使可视化工具每100帧将 TLV 数据输出到.bin 文件、直至保存到本地日期的文件夹。

    可以使用以下 Python 脚本和函数来解析.bin 文件。 我已经让这个脚本开放式、但对于 需要实施或可以实施的内容、仍有一些注释。  

    e2e.ti.com/.../8203.parseBin.py

    此致、

    Kristien