This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5053-Q1:应用问题

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5053, DRV5055-Q1, DRV5055
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1385609/drv5053-q1-application-questions

器件型号:DRV5053-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV5053DRV5055-Q1DRV5055

工具与软件:

嗨、团队:

对于以下应用、磁体是条形磁体、N 和 S 是磁体的两端、中间的磁场强度为0。

问题:

  • 霍尔传感器移至 N 或 S、这是霍尔感应磁场的最大强度。 磁体表面磁性的要求是什么?
  • 当霍尔传感器从 N 极点移动到 S 极点时、当它移动到磁场的中间时、感应为0。 对于表面磁场的变化速率是否有任何要求?
  • 对于 DRV5053/5055/5057、霍尔传感器磁场强度感应的最大值是多少? 对磁场的变化速率有任何要求吗?

BR

Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiawei:

    感谢您在传感器论坛上发帖。

    当磁体从传感器上方的 N 极移至 S 极时、您将看到磁场矢量的 Z 轴分量、类似于下图

    [报价 userid="418055" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1385609/drv5053-q1-application-questions "]霍尔传感器移至 N 或 S、这是霍尔感应磁场的最大强度。 磁体表面磁性的要求是什么?

    DRV5053/5055/5057具有不同的灵敏度选项、具有不同的线性磁感应范围。 我在 DRV5055-Q1数据表中包含一个示例。 此处的通用指南是选择可测量所需磁通密度范围的最高 DRV5055-Q1灵敏度选项。

    [报价 userid="418055" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1385609/drv5053-q1-application-questions 当霍尔传感器从 N 极移到 S 极时、当它移到磁场的中间时、感应为0。 对于表面磁场的变化速率是否有任何要求?

    DRV5053和 DRV5055具有20kHz 的检测带宽、这描述了可以检测到并转换为输出的变化最快的磁场。

    [报价 userid="418055" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1385609/drv5053-q1-application-questions 对于 DRV5053/5055/5057、霍尔传感器感应磁场强度的最大值是多少? 是否对磁场的变化速率有任何要求?

    我相信、上面的两个答案都涉及到不同器件变体的不同线性磁感应范围和感应带宽。

    我们的在线磁性仿真工具 TI 磁感应仿真器(TIMSS)可能有助于在此应用中仿真磁场。 您可以在此处轻松配置磁体形状/类型/放置以及传感器放置和仿真
    该工具可在以下位置获取: https://webench.ti.com/timss/

    如果您对 TIMSS 有任何疑问、敬请告知。

    此致、

    Jesse