This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1375902/awr1843boost

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVM

工具与软件:

大家好、我已经尝试从连接到 AWR1843BOOST 雷达的 DCA1000EVM 板读取原始 ADC 数据、我已经安装了所需的 FTDI 驱动程序、MATLAB 运行时(正确版本)以及本指南中提到的所有其他内容。  

但是、我在尝试启动 mmWave Studio 时遇到两个错误。

1. [10:24:35][RadarAPI]:错误:'MatlabPostProcGui'的类型初始化程序。 MatlabPostProcGUIClass'抛出异常。
[10:24:35]迹线:
[10:24:35] at MatlabPostProcGui.MatlabPostProcGUIClass..ctor ()
[10:24:35]位于 AR1xController.frmAR1Main.InitMatlabPostProcEngine(String PostProcess 路径)
[10:24:35][RadarAPI]:错误:Matlab 初始化中发生错误

2. 错误:对象引用未设置为对象的实例。
[10:24:38]迹线:
[10:24:38] at AR1xController.ScriptOps.getMatlabPostProcVersion ()
[10:24:38]
[10:24:38]&&&&&&&&&&&&&&&&&&
[10:24:38]***脚本失败!***
[10:24:38]&&&&&&&&&&&&&&&&&&
[10:24:38]异常消息为:
[10:24:38]无法从非托管代码为 MXArray 分配内存

我还在下面附上了相同错误的屏幕截图。  

请让我来解决这个问题。

此致、

Pratham