请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA900 Thread:PGA305中讨论的其他器件
工具与软件:
对于 EVM 和软件、我有一些问题、如下所示:
- 与.net 相关的问题
- 与增益计算按钮相关的问题
- PGA305用户指南已损坏
- 与 ADC 温漂相关的问题
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
对于 EVM 和软件、我有一些问题、如下所示:
谢谢!
相关的问题Denny Tang 说:与.net
EVM GUI 是使用.Net 版本3.5开发的。 Windows 的更高版本默认为.Net 的更高版本。 如果您的计算机上尚未安装相应的.Net 版本、则可能需要从 Microsoft 下载该版本。
Denny Tang 说:与增益计算按钮相关的问题
Denny Tang 说:PGA305用户指南已损坏
Denny Tang 说:与 ADC 温度漂移相关的问题