This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2010EVM:

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1388950/hdc2010evm

器件型号:HDC2010EVM
Thread 中讨论的其他器件:HDC2010

工具与软件:

我尝试通过 USB 端口将 HDC2010 EVM 与笔记本电脑连接。 Windows 显示此消息-"您连接到此计算机的最后一个 USB 设备发生故障、Windows 无法识别它"

如何处理这个问题? EVM 内的代码是否由于故障而无法正常工作而出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dheeraj:

    此错误表示 EVM 在某种程度上已损坏、不是固件问题。 您第一次尝试插入时、此错误是否显示在开箱即用的地方? 或者它在使用之后是否出现?

    我会安排给您发送一个新的 EVM。 我会在 E2E 上向您发送朋友请求、然后在私密聊天中可获取发货信息、以便及时向您发送新 EVM。 这是否可以接受?

    此致

    - Alex Thompson