This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:用于安装支架的 CAD 文件

Guru**** 2546050 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1382843/iwr6843aopevm-cad-files-for-mounting-stand

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOP

工具与软件:

你(们)好 我为 IWR6843AOP EVM 使用提供的安装支架。

我已经找到了 MCH055板夹的工程图视图。 但问题是、这是较旧的安装支架版本。

当前版本具有垂直支架、而不是45度1。

MCH055 (较早版本。)

这是我现在具有90度的支架。

谢谢!

-此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我们花几天时间来查看此查询。

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ankit、

    我期待在几天内收到您的回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Park、

    澄清:您是否正在寻找新版本的展台的 CAD 文件?  

    非常恭敬、

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉这么晚才回复。
    是的、这是正确的。 安装支架的新版本。

    https://www.ti.com/tool/IWR6843AOPEVM#included

    目前、此页面中的[Design files]与交付的产品不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 让我来告诉你。 我最晚应该在星期二之前收到它们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 是否有任何更新?

    此致、

    帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Park、  

    有。 我刚才已将文件发送给您。 我希望这对您有所帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Blake!!