This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:从 IWR1642BOOST 获取数据

Guru**** 2554790 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1386977/iwr1642boost-get-data-from-iwr1642boost

器件型号:IWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:IWR1642

工具与软件:

您好!

我设计了一个接口板、想用它通过网络与 IWR1642升压雷达进行通信。 目前、我可以 通过网络将 CONFIG 发送到 RS232并接收"Done"、但我没有从 MSS 记录器接收任何内容。 从最后一个 sensorStart 命令接收到"Done"消息后、MSS 记录器是否应该产生任何输出? 我是否在发送配置后必须执行其他操作 才能获得输出?

我已将波特率设置为921600。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    尝试从器件获取数据时、建议打开两个串行终端(1用于发送配置、1用于查看数据输出)。  这两个终端将分别连接到应用/UART 端口和数据 UART 端口。  您是否在同一终端之间切换?  或者您是否在第二个终端上没有看到输出?

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我使用两个端子。 一个用于发送设置、另一个用于接收输出数据。

    为了在微控制器中接收雷达数据、我是否应该使用 UART DMA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    第二个终端的波特率应该是921600;您能确认这是终端所使用的波特率吗?

    要在微控制器中接收雷达数据、我是否应该使用 UART DMA?

    你不需要做;你需要做的只是确保你是通过 UART_WRITE ()写数据。

    此致、

    Santosh