This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:更好调整时钟频率的方法

Guru**** 2541750 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1388766/tdc1000-c2000evm-method-to-better-adjust-clock-frequencies

器件型号:TDC1000-C2000EVM
主题中讨论的其他器件:TDC1000

工具与软件:

您好!

我正在寻找一种在 TDC1000芯片时钟速度方面具有更大灵活性的方法。 是否可以通过任何方法操作评估板、以便我们可以扫描频率而不是只具有一个8 MHz 时钟速度? 我熟悉将时钟速度除以 GUI 中不同的分频器的能力、但我希望对频率进行更精细的调整、以便能够更好地匹配评估板与超声波传感器的输出频率、并优化频率、从而使超声波可以更好地穿透304不锈钢、我需要使用的容器材料。 电路板是否能够实施锁相环?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Advay、

    感谢您在传感器论坛发帖! 您可以使用外部时钟而不是 EVM 板上的8MHz 时钟。  

    这可以通过使用 JP1跳线重新配置为使用不同的时钟源、这将允许您通过 TP19或 J9连接器连接不同的时钟源。 因此、如果您希望实现 PLL、您可以通过这些连接器为其供电、但电路板中没有任何集成部件来实现 PLL。

    另请注意、金属可能需要更多的能量来将信号通过金属传回传感器、TDC1000只能在5V 的电压下激励传感器、因此可能需要使用更大的电压。 我们还有其他能够驱动更大电压的器件/EVM、例如 TUSS44x0。

    我希望这对您有所帮助!

    此致!

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我将在需要时深入了解一下后继续进行此操作!