This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:无法读取 FPGA 版本且未接收到数据;FPGA 刷写问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1380544/dca1000evm-unable-to-read-fpga-version-and-no-data-received-fpga-flashing-issue

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件: IWR6843AOPEVM

工具与软件:

大家好、我正尝试使用 mmWave Studio 通过 IWR6843AOPEVM 雷达模块从 DCA1000EVM 读取内容。 在 DCA1000EVM 设置之后、我在尝试"Set Up DCA1000"步骤时遇到以下问题、其中 FPGA 版本读取超时且不允许器件连接。 我正在使用 Windows 11并已关闭所有防火墙。  

然后、我尝试按照 https://www.ti.com/lit/ug/spruij4a/spruij4a.pdf 第9节中的说明、通过 Diamond Programming v3.10在 DCA1000上刷写 FPGA。 但在执行 JTAG 扫描时由于以下错误而根本无法发送擦除命令或连接到 FPGA:  

手动指定器件类型(ECP5UM 和 LFE5UM)会导致编程失败错误(FTUSB-0和 FTUSB-1都存在相同的问题)、并且我确认 FTDI 驱动程序已正确安装并正常工作:  

提前感谢您的帮助!

Krishna