This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:刷写定制电路板固件时出现问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, UNIFLASH, IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1386460/iwr6843aop-issue-in-flashing-firmware-of-custom-board

器件型号:IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我希望这封邮件能让您满意。

我正在跟进我之前提出的有关 IWR6843AOPEVM 和我设计的定制电路板的技术问题、正如我在大约九个月前提出的问题所述。 我现在正在创建一个新的主题、以寻求进一步的帮助并提供更多背景信息。

在我之前的查询(链接)中、我描述了在 Uniflash 中遇到一条错误消息"无法打开 COM 端口"、同时尝试使用连接器 P2将固件刷写到 IWR6843AOP 中。 您可以参阅我的原始问题、了解问题的详细说明和随附的原理图文件。

经进一步调查、我发现该器件的刷写模式和功能模式都需要从板载串行闪存读取映像。 但在原理图中、我省略了串行闪存。 这一遗漏是否是我所遇到问题的原因?

非常感谢您对此事的评论和见解。 如果提供其他详细信息或文件对您的评估有帮助、请告诉我。

感谢您的持续支持。

此致、
Gagandip Singh Dadhwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gagandeep:

    请分享原理图供大家回顾。

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ankit:  
    附上原理图供您参考。

    e2e.ti.com/.../Schematics.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Gagandeep、

    我已将其添加到队列中、原理图审阅将需要一周的时间。

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gagandeep:

    我仔细看了一下原理图、没发现有什么大问题。 您能否检查 VBGAP 电压是否为0.9V、这将帮助我们验证器件是否被唤醒。 此外、连接 JTAG 后、您可以读取 SOP 模式寄存器以确定是否发生了正确的 SOP 模式注册。

    SOP 模式寄存器:FFFF E268 (闪存模式应读取0x00000005、功能模式应读取0x00000001)

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ankit:  
    感谢您的答复。  

    意外的是、我们为原型设计生产的示例板无法正常工作、因为我们在调试时已经对它们进行了大量实验。 我将尽力为您提供这些信息。 但需要一些时间。

    同时、能否确认 EVK 设计中提供的板载串行闪存是否是 AOP 功能的强制性要求?

    谢谢、此致
    Gagandip Singh Dadhwal


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gagandeep:

    量产器件中不强制要求 QSPI 闪存。 还可以通过 SPI 和 UART 接口完成引导加载。 请参阅以下应用手册。

    IWR6843引导加载程序流程(TI.com)

    此致

    Ankit