This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000:C1和 C2引脚之间连接的电阻器和电容器的值

Guru**** 2511715 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1390679/lmp91000-value-of-resistor-and-capacitor-connected-between-c1-and-c2-pin

器件型号:LMP91000

工具与软件:

您好!

您能否介绍如何选择需要连接在 LMP91000的 C1和 C2引脚之间的电阻器和电容器值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chithkala,

    C1和 C2之间的电压取决于您使用的化学电池。 根据电芯及其电流输出的外观、您可以添加一个外部电阻器以实现自定义增益、或者添加一个外部电容器以加入有源低通滤波。 如果内部可编程增益选项是可以接受的、则无需外部增益电阻器。 如果您想使用外部增益电阻器、请确保将 R_TIA 的增益设置为"外部"、并仅选择能够提供所需电压输出的 R_EXT 值。 执行该操作后、如果看到信号上的噪声、您还可以在 C1和 C2之间添加 C_EXT、从而可以滤除高频。 您选择的电容器值将决定滤除哪些频率。 因此、信号的外观取决于您和。

    此致

    - Alex Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alex。