This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:EVM 连接到 CCS 错误

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, AWR1843AOP, MMWAVEICBOOST, UNIFLASH, IWR1843AOP, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1390741/awr1843aopevm-evm-connect-to-ccs-error

器件型号:AWR1843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:AWR1843AOPMMWAVEICBOOSTUNIFLASHIWR1843AOP、AWR1843BOOST

工具与软件:

您好!

我正在使用 AWR1843AOP EVM、我想使用 CCS 在 MMWAVE-TOOLBOX 中测试障碍物检测示例并开发我的应用。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1301358/awr1843aopevm-are-there-any-example-programs-to-study-and-can-i-use-awr1843aopevm-alone?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=awr1843aopevm%252525252520ccs%252525252520connect# 

本文说 AWR1843AOP EVM 可以在不使用 mmWaveICBoost 板的情况下使用 CCS。
因此、我尝试按照毫米波 SDK 用户指南中的说明在不使用 ICBOOST 的情况下连接 CCS。

首先、我  通过 UniFlash 在 C:\ti\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS 中刷写了 xwr18xx_ccsdebug.bin。
Uniflash 没有 AWR1843AOP、因此使用 IWR1843AOP 器件进行刷写。  
(请参阅此帖子: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1266355/awr1843aop-cannot-find-awr1843aop-in-uniflash-to-flash-binary)

我遵循 SDK 用户指南中的"如何使用 JTAG 将毫米波 EVM 连接到 CCS"说明 .

我创建如下图所示的.ccxml 文件

但在我 选择"Launch Selected Configuration"选项后、会在下面显示错误。

错误消息

初始化仿真器时出错:
(错误-260 @ 0x0)
尝试连接到 XDS110失败。
原因可能为一个或多个:未连接 XDS110、无效
固件更新、XDS110序列号无效或 USB 故障
限制。 可以使用更新固件和序列号
xdsdfu 实用程序(位于……/ccs_base/common/uscif/xds110)
安装目录中。 请查看 XDS110SupportReadMe.pdf
请将其归档以获取说明。
(仿真包12.7.0.00130)

我认为 USB 电缆不是问题、因为我可以将毫米波演示可视化工具和 UniFlash 与此电缆一起使用。
如果问题是无效的更新和序列号、如何解决此问题?  

我也想知道、 一直在做的一切都顺利进行。

我将匹配设备管理器捕获。

如有任何帮助、将不胜感激。

谢谢!
Soobin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Soobin、

    感谢您在此处联系有关调试问题的信息! 遗憾的是、AWR1843AOP 上没有 XDS110、但 AWR1843BOOST 上有 XDS110。 在这种情况下、没有其他方法可以通过不带 MWAVEICBOOST 的 CCS 调试您的电路板。

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kristien、

    感谢你的评分
    也许这篇文章包含了错误的信息。

    AWR1843AOP
    上没有 XDS110

    您的意思是、AWR1843AOP 和 AWR1843AOP EVM 都没有 XDS110、对吗?

    我可以再问您一个问题来阐明我的理解吗?

    根据我对文档和一些论坛帖子的理解、即使我不使用 mmWaveICBoost、我仍然可以使用 CCS 修改代码并构建我的应用程序 bin 文件。 但我无法对其进行调试、如果 bin 文件在 EVM 上生成错误、我也不知道问题在哪里。 对吗?

    谢谢!
    Soobin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Soobin、

    [报价 userid="599001" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1390741/awr1843aopevm-evm-connect-to-ccs-error/5321317 #5321317"]您的意思是不仅是 AWR1843AOP、而且是 AWR1843AOP EVM 没有 XDS110、对吗?

    是的、 AWR1843AOP 芯片和 AWR1843AOPEVM 都没有 XDS110。 请勿将其与 使用 AWR1843 (即无封装天线)并具有 XDS110等其他硬件的 AWR1843BOOST 混淆。

    根据我对文档和一些论坛帖子的理解、即使我不使用 mmWaveICBoost、我仍然可以使用 CCS 修改代码并构建我的应用程序 bin 文件。 但我无法对其进行调试、如果 bin 文件在 EVM 上生成错误、我也不知道问题在哪里。 对吗?

    是的、CCS 仍然可以用作 IDE 来对应用程序进行编程和编译、但如果没有 MMWAVEICBOOST、则无法使用调试器。 用户仍然可以检查编译和链接问题、但不能检查运行时错误。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您、Kristien。
    你帮了我很多。

    谢谢!
    Soobin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、Soobin!

    我将关闭该主题、但如果您有任何其他问题、可以随时打开新主题。

    此致、

    Kristien