This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP75:TMP75AIDR

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1392494/tmp75-tmp75aidr

器件型号:TMP75

工具与软件:

你(们)好

我们使用两个 共用同一 SMBus 线路的 TI TMP75AIDR、如下所示。

ALERT 引脚未使用、没有外部高电平拉电阻。

我的问题是、如果 ALERT 引脚上没有外部高拉电阻、使用此热传感器时有哪些影响或限制?  

谢谢

Mike Hsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ALERT 是一个开漏输出、不使用时可以是 GND 或 NC。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果温度超过 T HIGH 均值、而 ALERT 引脚为 NC =低电平(低电平有效)

    SMBus 是否会等待 ALERT 命令并导致错误问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论是否将 ALERT 引脚置为有效、TMP75都会继续以相同的方式运行。