This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460:PGA460是否只能作为接收模块?

Guru**** 2667985 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1393047/pga460-can-pga460-only-as-a-receiving-module

器件型号:PGA460

工具与软件:

我可以问一下 PGA460是否可以用作超声波接收模块吗? 我们有一个频率为50kHz 的超声波发射模块。 PGA460是否可用于接收? 如果是、 PGA460如何知道传输时间点?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    感谢您在传感器论坛发帖! PGA460可以用作接收器、但必须指示该器件进入侦听模式、但该器件仅在设定的时长内保持侦听模式。 我不确定具体应用的细节是什么、但必须以某种方式同步 TX 时间和 PGA460 RX 侦听点。  

    其他更好的选择是 TUSS44x0器件系列、这些器件是模拟输出器件、当超声波脉冲达到阈值时还会提供数字输出引脚。 与该系列器件的不同之处在于其 RX 路径始终处于活动状态、这与 PGA460不同。 为了计算正确的飞行时间、发送器仍需要进行一定程度的同步。

    如果您能提供更多有关您的申请的详细信息,我可能会有其他建议。

    此致!

    Isaac