This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:使用 Studio CLI 收集原始 ADC 数据

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1390681/iwr6843aopevm-using-studio-cli-to-collect-raw-adc-data

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOP

工具与软件:

您好、TI 团队

我们将使用 Studio CLI 工具来捕获 ADC 数据、这样会遇到 一些问题。  

 器件:IWR6843AOP + DCA1000 EVM

 工具:  paltform_toolbox_1.2.1

在 config txt 中、我们进行设置

DCA_MAX_REC_FILE_SIZE_MB=10
DCA_DATA_FORMAT_MODE=3
DCA_LVDS_LANE_MODE=2

我认为当二进制文件的大小达到10MB 时, 它会将捕获的数据拆分到下一个文件,并立即输出上一个文件。

但是、雷达每15秒一次输出7个文件。  

有没有方法可以加快雷达输出?

请帮助回答、谢谢。