请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP421 Thread 中讨论的其他器件: DXP
工具与软件:
您好!
我想确认是否连接了 TMP421、并使用合适的 PNP 晶体管进行遥感。 我选择了3906 PNP 晶体管、其中发射极连接到 DXP、基座和集电极连接到 DXN。 是这样吗? 我在 TMP421 DXP/N 引脚和3906晶体管之间串联1K 电阻器。
我有两个问题:
1) 3906 PNP 晶体管的连接是否正确?
2) 2) DXP 和 DXN 上用于感应晶体管的预期电压输出是多少?
谢谢!
Aidan