This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:如何在 IWRL6432AOP 工程中创建二进制文件。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWRL6432AOP, IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1393251/iwrl6432aop-how-to-create-bin-in-iwrl6432aop-project

器件型号:IWRL6432AOP
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、、 IWR6843AOP

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:


我需要一份指南来创建可上传到 IWRL6432AOP 项目中的 Uniflash 的 bin 文件。
我检查时使用了与现有 iwr6843aop 相同的引导加载程序、我想从外部 MCU 上传文件。
我确认上传工作正常、但上传的文件似乎不能正常工作。

下面是创建 bin 文件的方法。

Properties->CCS Build->Arm Hex Utility->Enable
输出格式选项->二进制

请告诉我怎么做错了。

请回答。
谢谢。
Jimun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇...
    我上传了 appimage 而不是 bin、它运行正常。
    appimage 文件和 bin 文件是否相同?
    如果没有区别,这个问题似乎是解决的。
    如有差异、请予以说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是没有区别的。

    此致!

    耐特