This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:工业通信端口

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, DCA1000EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1392156/iwr6843aop-industrial-communication-ports

器件型号:IWR6843AOP
Thread 中讨论的其他器件: DCA1000EVM

工具与软件:

我正在使用 IWR6843AOP 芯片处理一个"工业雷达"项目。 虽然此芯片支持 CAN-FD 总线、但无法用于工业工程。 相反、我需要为我的应用将 HART 通信协议或以太网集成到 IWR6843AOP。  您是否可以推荐任何连接类型和 IC?

谢谢!

Berke。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    IWR6843AOP 可以使用 UART 通信。  开箱即用演示允许使用 UART 将数据从传感器传输到主机、并在可视化工具上绘制。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 但对于我的项目、我需要以太网和 HART 通信协议。 他们是否有任何连接类型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我认为 HART 通信协议不支持、但如果您想使用以太网、可以考虑使用 DCA1000EVM、尽管以太网主要用于收集原始 ADC 样本数据、而不是用于与器件进行通信。  该器件主要使用 UART、SPI、CAN-FD 或 I2C。

    此致、

    Santosh