This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:对不起、看门狗运行的行为是否正确

Guru**** 1626620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1390889/awr2944-excuse-me-do-i-have-the-correct-behavior-of-this-operation-watchdog

器件型号:AWR2944

工具与软件:

您好、TI 支持团队:

   对不起、看门狗运行是否正确
    1.首先、清除看门狗的先前状态   * 0x02F7 A000 + MSS_RTIWDSTATUS_OFFSET (0x98)  
    2.为狗设定阈值                        * 0x02F7 A000 + MSS_RTIDWDCNTR_DOWNCOUNTER_OFFSET (0xA0u)
    3.给狗一个动作,如重置或中断       *0x02F7 A000 + MSS_RTIWWDRXNCTRL_OFFSET ( 0xA4 )
    4.启用狗                                       * 0x02F7 A000 + MSS_RTIDWDCTR_OFFSET (0x90u)

     对于最终使用、循环喂狗   * 0x02F7 A000 + MSS_RTIDWDPRLD_OFFSET (0x94u)

    此步骤是否正确?

    但你如何使用这个寄存器(MSS_RTIWDKEY_OFFSET  0x9cu ),我有点困惑,我还没有看到相关的用例,我只看到了 windowsize 的用例,然后问一个额外的问题,关于在 windowsize 模式下的狗,如何喂狗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheryl:

    您想要使用窗口式看门狗还是非窗口式看门狗?

    BR、

    Anand 的 Animesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Animesh Anand

      我们使用 非窗口式看门狗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheryl:

    要维护看门狗、您需要对 RTIWDKEY 进行2次写入、第一次写入应该为0xE51A、第二次写入应该为0xA35C、然后看门狗便会被处理。

    BR、

    Anand 的 Animesh