This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:MRR 实验室和毫米波开箱即用演示之间的温度读数不一致

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1392715/awr1843boost-discrepancy-in-temperature-readings-between-mrr-lab-and-mmwave-out-of-box-demo

器件型号:AWR1843BOOST

工具与软件:

我正在尝试将 rlRfGetTemperatureReport 函数与 MRR 实验集成、如本 线程中所示

但是在运行这个应用程序和 converty Wave_Outof 演示后,我得到了两个不同的温度结果。 虽然我在两个板中同时运行这两个演示。 这是否符合预期、即与 out_of_the_box 演示相比、MRR 实验室使电路板升温更多

请查看随附的两个电路板温度图片

 --- > MRR 实验

 --- >mmWave out_of_the box demo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对每个演示使用哪些线性调频脉冲配置? 如果传感器在 MRR 实验中以更高的占空比运行、则预计会有更高的温度。

    谢谢!

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    我将 通过使用 mrr_config_chirp_design_MRR120.h 文件(不使用 USRR 线性调频脉冲)  

    子帧_MRR_PERIODICTION_VAL  (10000000U)  

    此致、

    Tanoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是正常现象、因为 MRR 中所有3TX 都同时启用(波束形成)。 在 OOB 演示中、一次只启用一个 TX (MIMO)

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    感谢您的答复。

    此致