工具与软件:
您好、您是否有任何 LDC3114使用电感和电容输入的设计示例?
应用手册 snoa993a.pdf 的第3章中有一个这方面的示例。 仍然无法找到更多信息、例如 LC 网络的值和将通道用于电容输入的建议寄存器设置。
是否有其他文档或是否可以建议组件值和寄存器设置?
此致、
Lars Wallden
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Lars、您好!
可组合使用电感式传感器和电容式传感器;但每个单独通道只能是其中一个。 对于每个通道、您需要一个谐振频率在1至30 MHz 的建议工作范围内的 LC 振荡电路。 对于电容式感应解决方案、LC 谐振回路将由固定值电感器和电容器以及用户手指组成、这有助于形成一个可变电容器、其中 LC 谐振回路节点上连接有一块板。 人体将充当应增加电容的弱电容器。 电容强度将取决于电极表面积以及手指与电极的距离。 我认为、您可以通过在 LC 振荡电路的两个节点上放置隔板(分别位于您打算检测手指的位置)来提高传感器的灵敏度或增加可变电容的值。
我不知道有一个文档提供了有关如何进行设计的详细方法、但这些链接可能有助于大家大致了解应该尝试哪些操作。
https://www.ti.com/lit/an/snoa970/snoa970.pdf
https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/introduction-to-capacitive-touch-sensing/