This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-RF-EVM:BMPM-MIMO 设置

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWCAS-DSP-EVM, MMWCAS-RF-EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1377102/mmwcas-rf-evm-bpm-mimo-setting

器件型号:MMWCAS-RF-EVM
主题中讨论的其他器件:MMWCAS-DSP-EVM

工具与软件:

您好!

我当前使用的是 MMWCAS-RF-EVM + MMWCAS-DSP-EVM。
MMWAVE_DFP_02_02_04_00、MMWAVE_STUDIO_03_00_00_14

请提供有关 BPM-MIMO 设置的详细信息。 我已经浏览过有关 BPM-MIMO 的 PDF 文档、但仍需要提高清晰度。

我已经检查了以下主题:
e2e.ti.com/.../tdm-mimo-and-bpm-mimo

从上述线程获得的.lua 脚本不是级联设置。

如何在 mmWave Studio 中设置 BPM、我的意思是更具体的设置(***.lua 脚本)。

此致、
津田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    pleas 从用于级联板的 LUA 脚本开始、然后使用线程中提供的 BPM MIMO lua 脚本对其进行修改

    -创建线性调频脉冲
    AR1.ChirpConfig (00、0、0、 0001、0)
    AR1.ChirpConfig (110、0、0、 0001、0)
    AR1.ChirpConfig (220、0、0、 0001、0)
    AR1.ChirpConfig (330、0、0、 0001、0)

    --将 BPM 设置应用于线性调频脉冲
    -对线性调频脉冲0和1应用0度相移;对线性调频脉冲1和2应用180度相移
    ar1.BpmConfig (00、0、0、0、 00、0)
    ar1.BpmConfig (11、0、0、0、 00、0)
    ar1.BpmConfig (220、0、1、 10、0)
    ar1.BpmConfig (330、0、1、 10、0)
    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    对于级联板、我是否需要设置所有 RadarDevice?

    AR1.ChirpConfig (0、0、0、0、 0、0、0、1、0)→AR1.ChirpConfig (15、 0、0、0、0、0、 0、0、0、1、0)
    ar1.BpmConfig (0、0、0、0、0、 0、0、0)→ar1.BpmConfig (15、0、0、 0、0、0、0、0、 0)

    我还有一个问题。
    对于下面显示的 BPM、以下设置是否正确?

    -创建线性调频脉冲
    ar1.ChirpConfig_mult (15、0、0、0、0、 0、0、0、1、1、 1)

    --将 BPM 设置应用于线性调频脉冲
    ar1.BpmConfig_mult (1、0、0、1、1、 0、0、0、0)
    ar1.BpmConfig_mult (2、0、0、1、1、 1、1、1、1)
    ar1.BpmConfig_mult (4、0、0、0、0、 0、0、0、0)
    ar1.BpmConfig_mult (8、0、0、1、1、 1、1、0、0)

    此致、

    津田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、  

    那么您将需要配置每个线性调频脉冲。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请问这是对问题1或2的回答?

    1. 如果是级联板、我是否需要设置所有 RadarDevice?

    2. 对于如下所示的 BPM、以下设置是否正确?

    此致、

    津田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Cesar 不在办公室、请预计会延迟回复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设置正确

    谢谢你

    Cesar