This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:使用 Capon 波束形成器方法可实现的最高角分辨率是多少?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1393733/iwr6843aop-what-is-the-highest-angular-resolution-that-can-be-achieved-using-the-capon-beamformer-method

器件型号:IWR6843AOP

工具与软件:

正如标题所示、实际上我想尝试使用 IWR6843AOP 雷达构建点云、我想知道使用 Capon 波束形成器方法和 IWR6843AOP 雷达可以实现的最高角分辨率是多少? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一般而言、Capon 波束形成器的 角度分辨率大约是 FFT 波束形成器的一半(约2/(2N)弧度)。

    此致!

    耐特