主题中讨论的其他器件: AWR6843
工具与软件:
尊敬的先生:
目前、我们 要使用 AWR6843AOP 在[AWR6843 CPD with Classification] https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AEI62jS5KxCx7PdDt9uZ8w__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST&placeholder=true 示例中实现波束形成(即使用3 TX 以聚焦相同的方向)
除了更改 chirp_config 中的移相器外、我们还了解应修改 antGeometry0、antGeometry1和 antPhaseRot。
但是、我们发现 antGeometry0、antGeometry1和 antPhaseRot 的原始配置 应该用于3x4(12)虚拟天线。
如果我们更改为使用 波束形成(即使用3 TX 聚焦相同的方向)、则天线应更改为1x4 (4) 虚拟天线。
如果我们使用 1x4 (4) 虚拟天线、您是否知道如何修改 antGeometry0、antGeometry1和 antPhaseRot。
非常感谢您的帮助。
此致、
TC。 Chou