This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSS4470:TUSS4470

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSS4470
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1392257/tuss4470-tuss4470

器件型号:TUSS4470

工具与软件:

使用300kHz 传感器时、我无法获取50mm 至400mm 的距离测量值。 我只能得到数据表中规定的140mm 范围。
随着距离缩短、会发生接收脉冲接近传输脉冲的影响。

也就是说、由于瞬态过程、Vout 上的模拟信号会有很长的持续时间。 如何解决该问题? 指定您在测试中使用的传感器? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您在传感器论坛发帖! 我看到您在此处发布了另一个主题: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1392061/tuss4470-tuss4470

    我将回答您在该帖子上发布的两个线程。

    来自上一主题的问题:

    1. 是否可以使用此芯片和传感器40kHz 测量小于1m 的距离?
      1. 使用单基地解决方案时、最小感应距离主要基于传感器频率、传感器被驱动的电压以及从传感器发出的脉冲量。 对于40kHz 换能器、您应该能够实现小于1m 的目标、但可能需要减少较低范围的脉冲发射数量。
    2. 由于瞬态过程、Vout 上的模拟信号会持续很长时间。 如何解决该问题?  
      1. 另一种选择是使用双基地解决方案、该解决方案需要单独的 TX 和 RX 换能器以及两个单独的器件。 通过使用两个换能器和单个 TUSS4470器件、您可以使用 TUSS4470实现伪双稳态解决方案。 仍然有一些内部噪声会耦合到 AFE 返回路径、但这有助于显著减少盲区。
    3. 指定您在测试中使用的传感器?
      1. 使用的传感器为 Murata MA300D1-1

    我希望这对您有所帮助!

    此致!

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac:

    使用 TUSS4470时、应选择哪种配置来提供50mm 至2000mm 范围内的测量结果。 也许它不适合这项任务。 您会推荐什么? 有可能是另一款 TI 芯片?

    请提供您对我用于300kHz 传感器和20V 外部电压的配置的评估结果

    我想提请您注意、用于确定距离的比较器电平设置取决于距离本身。

    接收通道延迟过大、这会影响最小距离测量。

    在本例中、您可以看到以下内容:

    我还想指出的是、我获得的振幅比数据表中看到的要小得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    器件肯定可以处理该范围的上限、但可能会在下限出现问题、主要是由于一般的超声波技术限制。 要获得较低的部分、您可能需要使用双基地实现方案、该方案采用两个单独的传感器、一个用于传输、一个用于接收。 需要该电流的原因是传感器的振铃时间、因此传输后电压衰减缓慢、这意味着传感器的输入在该时间内会饱和、无法接收信号。 此外、更多的脉冲和更大的电压也会使测量的低端变得更加困难。  

    对于远距离检测距离、我认为主要问题可能在于所选的传感器频率、较高的频率衰减得比较低的频率快得多、这意味着振铃周期将会减少、但信号本身也不承载太多能量、这意味着信号衰减得更快。 因此、为了增大范围、如果您决定继续使用300kHz 传感器、那么您可能需要更高的电压、或者您也可以降低传感器频率并保持在相同的电压、并确定结果是否比以前更接近。

    下面是测量~2.4m 时40kHz 传感器捕捉的5V 电压、如果您注意到 由于频率较低、振铃周期明显长于300kHz。

    数据表中的振幅可能因所使用的目标而异。 更大的目标具有更大的表面积、从而在传感器上返回更多的信号、或者不同的目标材料可能具有不同的声阻抗、从而吸收更多的信号、而不是将其反射。

    此致!

    Isaac