主题中讨论的其他器件:AWR6843
工具与软件:
尊敬的先生:
我们在6843AOP 的 LRPD 文档中看到、6843AOP 可以实现在同一帧中包含三个 TX 的线性调频脉冲配置、如下图所示。

如果我们要在 CPD 中实现相同的效果、我们应该如何修改配置文件、还是需要刷写其他固件?
这是我们当前正在使用的配置文件:
此外、我想询问idleTimeprofileCfg配置文件部分中的参数。 为什么一个设置为2789、而另一个设置为20?
此致
张修哲
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的先生:
我们在6843AOP 的 LRPD 文档中看到、6843AOP 可以实现在同一帧中包含三个 TX 的线性调频脉冲配置、如下图所示。

如果我们要在 CPD 中实现相同的效果、我们应该如何修改配置文件、还是需要刷写其他固件?
这是我们当前正在使用的配置文件:
此外、我想询问idleTimeprofileCfg配置文件部分中的参数。 为什么一个设置为2789、而另一个设置为20?
此致
张修哲
尊敬的 Kristien:
我是张先生的 RD 合作伙伴。
让我更详细地说明这个问题。
(1)。 我们认为、CPD 示例(下面)中的 chirp_config 是逐一提交天线信号:tx1 -> TX2 -> TX3。
但是、为了形成波束、我们认为有必要同时提交所有天线(TX1 + TX2 + TX3)信号。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dfeDataOutputMode 1 => frameCfg
profileCfg 0 60.00 2789 11 41 0 1871872 97.0 1 64 2200 0 36
profileCfg 1 60.00 20 11 41 0 1871872 97.0 1 64 2200 0 36
chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1 =>提交 TX1信号
chirpCfg 1 1 0 0 0 2 =>提交 TX2信号
chirpCfg 2 1 0 0 0 4 =>提交 TX3信号
frameCfg 0 2 54 0 200 1 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
因此、我们将"chripcfg"的参数更改为同时提交(TX1+TX2+ X3)信号(熔断)、但它无法正常工作。 (未接收到信号)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dfeDataOutputMode 1 => frameCfg
profileCfg 0 60.00 2789 11 41 0 1871872 97.0 1 64 2200 0 36
profileCfg 1 60.00 20 11 41 0 1871872 97.0 1 64 2200 0 36
chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 7. =>同时提交(TX1 + TX2 + TX3)信号
chirpCfg 1 1 0 0 0 0 7. =>同时提交(TX1 + TX2 + TX3)信号
chirpCfg 2 1 0 0 0 0 7. =>同时提交(TX1 + TX2 + TX3)信号
frameCfg 0 2 54 0 200 1 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(2)。 然后、我们尝试另一种方法按照下面 CPD 示例中的"远距离检测"示例使用(dfeDataOutputMode=3、advFrameCfg)。
但是、它仍然无法正常工作。 (未接收到信号)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dfeDataOutputMode 3 => advFrameCfg
profileCfg 0 61.0 10 6 135 0 14970880 1.8 1 256 2000 0 48
profileCfg 1 61.0 10 6 135 0 10276864 1.8 1 256 2000 0 48
profileCfg 2 61.0 10 6 135 0 65888 1.8 1 256 2000 0 48
profileCfg 3 61.0 10 6 135 0 1871872 1.8 1 256 2000 0 48
chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 7 =>同时提交(TX1 + TX2 + TX3)信号
chirpCfg 1 1 0 0 0 0 7 =>同时提交(TX1 + TX2 + TX3)信号
chirpCfg 2 2 0 0 0 7 =>同时提交(TX1 + TX2 + TX3)信号
chirpCfg 3 3 0 0 0 7 =>同时提交(TX1 + TX2 + TX3)信号
advFrameCfg 4 0 0 1 0
SubFrameCfg 0 0 0 1 128 80 0 1 80
SubFrameCfg 1 0 1 128 80 0 1 80
SubFrameCfg 2 0 2 1 128 80 0 1 80
SubFrameCfg 3 0 3 1 128 160 0 1 160
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
关于此问题、您能否与我们分享您的建议? 如果我们要在 CPD 示例中同时提交(TX1+TX2+ X3)信号、
除了 chrip_config 外、需要修改哪些代码(MSS_CODE 或 DSS_CODE)? 如果是、如何修改它?
再次感谢您的大力帮助。
此致、
TC。 Chou
您好!
感谢您提供更多详细信息。 您是否已将 cfg 文件放入检测估算器并确认它有效? 您能否详细介绍一下在配置和启动设备时设备的状况? 您知道它在发出线性调频脉冲吗? 如果在某处出现错误、您能否提供任何 CLI 消息或在代码中出现故障的地方?
https://dev.ti.com/gallery/view/mmwave/mmWaveSensingEstimator/ver/2.4.0/
谢谢!
克林顿
您好、克林顿:
感谢您的帮助。 让我们来更详细地描述一下我们的问题。
我们希望在具有分类的 AWR6843 CPD 示例中实现波束形成/波束控制功能(使用3Tx 聚焦某个方向)[https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AFyu5Yo-D70r9.H36JskpA__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST&placeholder=true]
目前、我们可以将 TxPhaseShifter 更改为 聚焦某个方向。
但在 CPD 示例中、我们发现每个线性调频脉冲仅由一个 TX 触发。 实际上、我们希望 通过全部3个 TX 发射一个线性调频脉冲。
因此、我们 在 下面的 chirpCfg 命令中更改"TX 天线使能屏蔽"的参数:
chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1 => chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 7
chirpCfg 1 1 0 0 0 0 2 => chirpCfg 1 1 0 0 0 7
chirpCfg 2 1 0 0 0 0 4 => chirpCfg 2 1 0 0 0 7

修改并运行此配置后、CLI 控制台挂起、不显示任何错误消息。 请参见下图。

根据您的建议、我们还将此配置放在 mmWaveEnsingEstimator 中:
在[Advanced Chrip Design and Tuing]中、未显示错误消息。
在[功耗估算器]中、它仅支持 xWRL6432和 xWRL1432。

如果您想在 具有分类的 AWR6843 CPD 示例中使用全部3个 TX 发射线性调频脉冲、您有什么建议吗? 如何实现此功能?
再次感谢您的大力帮助。
此致、
TC。 Chou
尊敬的周先生:
首先、要同时使用三个 TX、就需要足够的功率。 (https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AGy9KKoTXLUQGK6tKHm8oQ__com.ti.mmwave_devices__coGQ502__LATEST、 第9.3.1节)。 客户可以将 EVM 与毫米波 IC 升压器连接、以获得足够的功率来支持三个 TX 波束形成。
其次、每个演示都有其局限性、因此您需要深入研究代码以了解是否支持多个子帧;它是否支持 TX 波束形成等 可能它始终假设有12个虚拟天线。
出于研究目的、我建议客户通过 mmWave Studio 通过 DCA1000 + IC Booster + EVM 进行原始数据采集、然后离线进行所有信号处理(例如在 MATLAB 中)以验证概念和性能影响。 请勿跳转到 CPD 演示、假设它可以使用 TX 波束形成功能。
此致!
Zigang