This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432AOP:真地速演示的配置。

Guru**** 2014690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1390952/awrl6432aop-configuration-for-true-ground-speed-demo

器件型号:AWRL6432AOP

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

参考毫米波 SDK 文档、我将尝试设置6432AOP 器件以捕获真正的地面速度。 该演示使用默认的.cfg 和工业可视化工具都可以正常运行。 现在我要修改演示、如 SDK 文档第二张图片所示。

传感器应静止不动、且离地面应保持固定距离。 应确定从同一方向缓慢越过物体的速度。 到目前为止、我不知道必须在.cfg 中更改哪些参数才能实现此目的。 我曾尝试使用 SensorEstimator 工具。 但我不知道该工具中的设置与在.cfg 中创建的参数有何关系。  在这种情况下、找到合适配置的最佳方法是什么? 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    您是否尝试过此设置的传送带配置?  只要环境的其余部分是静止的、如果有杂波消除、则计算中使用的点将仅为来自移动对象的点。  您也可以尝试原始配置、因为无论配置如何、速度计算的概念在两种情况下都应保持不变、但输送带配置的 波动可能较小、因为它是为此用例而开发的。

    此致

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 这对我们有很大帮助。