This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443:AWR1443上28.8GHz 的 APLL RTRIM 设置指南(如何 RTRIM 设置)

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1390091/awr1443-apll-rtrim-settings-guideline-for-28-8ghz-on-the-awr1443-how-to-rtrim-setting

器件型号:AWR1443

工具与软件:

我们发现在使用 awr1443的产品认证过程中将 apll 信号作为噪声生成时出现的问题。
我们在另一个产品6843中发现了相同的问题、并通过更改 RTRIM 值来应用该问题。

您能给我一个在 awr1443 (sdk2.1.0.4)中使用 RTRIM 的指南吗?

*我在下面的 Resource Explorer 中查看了 RTRIM ,但请告知我如何使用 awr1443 (SDK 2.1.0.4)。

RTrim API 用户指南(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eom、您好!

    让我将其重新分配给合适的专家  

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我尝试过的:
    1.将 C:\ti\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS 内的 package/ti/utils/rtrim 文件夹复制到 SDK2.1.0.4中的同一目录
    2.添加
        a.#include mw/main.c 文件中的文本
         b.   /*仅当为客户认证目的启用 RTRIM 修改时*/
              /*读取 RTRIM、将默认 RTRIM 值12更改为6 */
              system_printf ("Trim 值:%d\n"、rtrim_get ());
              RTrim_set (6u);
              system_printf ("Trim 值:%d\n"、rtrim_get ());
    3.将库添加到 mmw.mak 文件中
         a.-i$(mmwave_sdk_install_path)/ti/utils/rtrim/lib

    我捕获了构建屏幕、但不上传^^…

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    警告#16027-D:目标文件具有不兼容的枚举类型("D:/00_project/20_SDK2_1_0_4/00_git/v2_1_0_4/mmwave_sdk_02_01_00_04/packages/ti/utils/rtrim/librrmutils.aer4f) "= 32位、"D:\00_project\20_SDK2_1_0_4\00_git\v2_1_0_4\mmwave_sdk_02_01_00_04\packages\ti\demo\xwr14xx\mmw_configPkg_xwr14xx\packages\cfg\mmw_per4ft.oer4ft"= packaged)

    首次引用了未定义的

    符号

    --- -------

    SoC_MPUSetRegion D:/00_project/20_SDK2_1_0_4/00_git/v2_1_0_4/mmwave_sdk_02_01_00_04/packages/ti/utils/rtrim/lib/librtimphs.aer4f
    SoC_MPUSetRegionBaseAddress D:/00_project/20_SDK2_1_0_4/00_git/v2_1_0_4/mmwave_sdk_02_01_00_04/packages/ti/utils/rtrim/lib/librtrimphs.aer4f
    SoC_MPUSetRegionSizeRegister D:/00_project/20_SDK2_1_0_4/00_git/v2_1_0_4/mmwave_sdk_02_01_00_04/packages/ti/utils/rtrim/lib/librtimphs.aer4f
    SoC_MPUSetRegionTypeAndPermission D:/00_project/20_SDK2_1_0_4/00_git/v2_1_0_4/mmwave_sdk_02_01_00_04/packages/ti/utils/rtrim/lib/librtrimops.aer4f

    错误#10234-D:未解析的符号仍存在
    错误#10010:链接期间遇到错误;未构建"xwr14xx_mmw_demo_mss.xer4f"

    >>编译失败
    gmake:***[mmwDemo]错误1.

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eom、您好!

    此故障看起来像 soc_mpu.asm、并且 soc_mpu.h 未包含 在您的包含路径中。
    您能否尝试添加文件夹以及正确的头文件、并进行试用。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saswat Kumar、您好!


    谢谢、谢谢您、我解决了这个问题。
    我移植了3.6版(RTRIM、SOC 等) 然后确认操作。

    谢谢!