请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMAG5170 工具与软件:
大家好、团队成员:
客户设计的 TMAG5170位置检测、TMAG5170放置在管外、
磁体器件设计在球管内。 管内的温度会因长期操作(压缩/释放)而发生变化(0~+38 C);
TMAG517可以补偿吗? 还是只能根据 TMAG5170所在的环境温度对其进行补偿?
此外、在选择磁体时、我们应该注意什么? 由于每个磁体的制造过程存在差异、我们是否需要对每个磁体执行单独校准?