This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5170:TMAG5170

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1394758/tmag5170-tmag5170

器件型号:TMAG5170

工具与软件:

您好!  

我希望将此传感器用于离轴测量、我计划使用圆柱形磁体(径向磁通) NdFeB、BR = 1320mT、3x0.6mm。  
我看到传感器以+/-300mT 饱和、因此我需要知道放置磁体距离传感器多远? 您是否有任何工具可以帮助计算此值?

谢谢!

Milos 之间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Milos:

    感谢您在传感器论坛中发帖并欢迎来到 E2E。

    我们有一个工具来提供帮助-我们的在线磁性仿真工具 TI 磁感应仿真器(TIMSS)。 您可以在此处访问 TIMSS: https://webench.ti.com/timss/  

    您可以通过单击"创建新设计"开始新设计、然后选择所需的功能和磁体形状(为您准备的是"旋转"和"径向圆柱"、然后选择传感器(TMAG5170)。 在此设计中、磁体将绕 Z 轴旋转。

    在"Magnet (磁体)"选项卡下、您可以设置磁体规格、形状和运动。 在"Sensor"选项卡下、可配置传感器规格和放置。 请注意、TMAG5170有两种型号(A1和 A2)、可提供不同的可配置磁场范围(25mT、50mT、100mT 和75mT、150mT、300mT)。

    您可以命名和保存仿真并导出输入参数或仿真结果。

    我附上了 TMAG5170A1的同轴仿真设置示例、其中包含您共享的磁体参数。 您可以创建自己的设计、或从示例开始。 要导入示例、只需点击"Import design file"并选择.json 文件。

    e2e.ti.com/.../TMAG5170_5F00_example.json

    希望这对您有所帮助、如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    感谢您的答复。 在本例中、磁体不仅绕其 z 轴旋转、还在 x、y 平面中移动。 请参阅随附的图片。  
    是否有办法在您的工具中对此行为进行建模?

     此致!
    Milos 之间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Milos、

    是的、这也适用于"旋转"功能。 如果通过移动磁体在 XY 平面中的初始位置来使磁体与全局 Z 轴偏移、则磁体本身仍围绕全局 Z 轴旋转(而不是其自身的 Z 轴)、这将产生图像中所示的运动类型。 您可以使传感器位于原点的中心。

    此致、

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jesse、这帮了我们很多! 我设法运行了仿真、但我不确定我是否完全理解工具显示的结果。  

    1)在第一个图形中、我看到传感器看到的 B 超小~6m、即使传感器的最小灵敏度(+/-25mT)也无法拾取此值。 我读得好吗?
    2) 2)您能告诉我第二幅图上的输出信号(代码)是什么吗?
    3) 3)计算出的角度似乎为关闭、磁体正在从0度旋转到110度、这里是否缺少一些东西?

    谢谢!

    此致!
    Milos 之间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Milos、

    1)在第一张图上我看到传感器看到的 B 超小~6m、即使传感器的最小灵敏度(+/-25mT)也无法回答这个问题。 我读得好吗?

    对于磁场范围选择、通常需要 根据传感器可能检测到的最高磁场来选择磁场范围、由于您看到的峰值为±6mT、在本例中、磁场范围为~25mT。 距离全磁范围越近、也不会超过全磁范围就越好。 话虽如此、该器件能够检测6MT、如第二张图中的相应输出信号代码所示。

    2)您能告诉我第二张图表上的输出信号(代码)是什么吗?

    输出信号代码指存储在 X、Y、Z 传感器数据寄存器(X_CH_RESULT、Y_CH_RESULT、Z_CH_RESULT)中的相应值、这是由于第一张图中显示的磁场强度而得到的。 TIMSS 考虑了输入参考噪声、这就是您在第二个和第三个图表中看到噪声的原因。  平均值计算有助于降低启用时输入参考噪声的影响、在 TIMSS 的"Sensor Specification"选项卡下对该噪声进行了考虑。

    3)计算出的角度似乎是关闭的、磁体从0度旋转到110度、我在这里遗漏了什么吗?

    对于此仿真需要专门查看的计算角度、XY 角度。 在第三个图中、XY 角的范围为~100度至~220度、因此旋转范围为~120度。 X 和 Y 磁场波形之间的振幅不匹配、相移和噪声都会导致在偏轴/平面内角度测量的 XY 角度计算中出现误差。 以下两个应用手册提供了有关使用霍尔效应传感器进行角度测量的其他信息、并提供了一些减少误差的方法。

    此致、

    Jesse