This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7200:TDC7200或等效时间数字转换器能否以100ps 的分辨率测量窄至1ns 的脉冲?

Guru**** 1626420 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1394302/tdc7200-can-the-tdc7200-or-an-equivalent-time-to-digital-converter-measure-pulses-as-narrow-as-1-ns-with-a-100-ps-resolution

器件型号:TDC7200

工具与软件:

能否使用 TDC7200或类似的时间数字转换器来测量窄至1ns 的脉冲、同时在新脉冲的下降沿和上升沿之间提供100ps 的分辨率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Esam:

    感谢您在传感器论坛上发帖! 遗憾的是、TDC7200无法处理此测量、该器件的脉冲建议长度为10ns。  

    START 和 STOP 信号之间也有时序要求、尽管在一定程度上绕过了它、最短脉冲时间仍需要满足所需的10ns 长度。

    您可能还可以使用其他计时器件、我的建议是在时钟和计时论坛上再发布一篇文章、以查看他们是否有任何推荐的器件。

    此致!

    Isaac