主题中讨论的其他器件:TMP468、 TMP9R00-SP
工具与软件:
如果我购买了不同介绍的工厂程序、数据表的这一部分建议我应该能够使用两个 TMP423-Q1:
但数据表的订购部分没有列出 B 部分:
它是否可订购?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
如果我购买了不同介绍的工厂程序、数据表的这一部分建议我应该能够使用两个 TMP423-Q1:
但数据表的订购部分没有列出 B 部分:
它是否可订购?
尊敬的 Meredith:
我在我的设计中基于商业 TMP423A/B。 具有汽车级器件本来很好、因为它是一款高可靠性应用、但我们可以使用商用器件。 我之所以问这个问题、是因为 B 器件在数据表中列为现有器件、但不清楚它实际上是否存在。
我们需要测量5个二极管、因此我们需要 A 和 B、以便我们有不同的地址与两个器件通信、但具有地址引脚的器件本来就可以。 小尺寸很重要。
您好、Nino、
如果您对更多信道感兴趣、可在 TI.com 上找到 TMP9R00-SP 和 TMP468。 两者都可以通过器件内的8个不同通道测量多达8个不同的二极管。 TMP9R00是一款符合航天标准的耐辐射保障(RHA)产品、在10mrad/s 的低剂量率(LDR)下、可抵抗高达100krad (Si)的电离辐射总剂量(TID)、并且 ·在125°C 下、信号事件闩锁效应可承受76MeV cm2/mg 的抗扰度。 您是否对 TMP9R00-SP 或 TMP468感兴趣?
此致、
Meredith McKean