This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP126:TMP126NDCKR

Guru**** 1626100 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP126
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1395726/tmp126-tmp126ndckr

器件型号:TMP126

工具与软件:

您能告诉我该器件的额定最大功率是多少吗  

TMP126NDCKR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyaa、

    功率将取决于温度传感器所处的模式。 功率为 P = VI。最大电压为5.5V、最大电流为有效转换期间的电流。 我已在下面的数据表中提供了 IDD_Active 规格。 IDD-Active 取决于 TMP126运行的温度范围。

    此致、

    Meredith McKean