This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3022:I2C 标准模式

Guru**** 1626100 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1395031/hdc3022-i2c-standard-mode

器件型号:HDC3022

工具与软件:

您好!

数据表未列出 I2C 标准模式下的规格。

当 HDC3022以100kHz 的速度工作时、以下标准模式参数是否规范?

谢谢!

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yishan,

    您更正了 I2C 标准模式未明确列出、快速模式规格的 SCL 频率范围从1kHz 到400kHz、因此快速模式下列出的规格也适用于标准模式。

    此致

    - Alex Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    感谢您的答复。

    我只想 、HDC3022何时在标准模式下工作、如果客户按照 I2C 标准协议设计硬件、但不遵循我们在6.6 μ s 中列出的规格、会出现什么问题吗?

    例如、在 I2C 标准协议和标准模式下、tr.

    但在我们的规格中、满足快速模式协议的最短时间为20ns。

    那么、如果客户系统中的 TR 小于20ns、这会是什么问题吗? 因为它满足 I2C 标准协议、但超出了我们的数据表规格。

    谢谢!

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yishan,

    感谢您澄清您的问题。 如果客户遵循100KHz 的标准 I2C 协议、应该没有问题。

    谢谢

    - Alex Thompson