This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:TX 波束形成和 RX 波束形成

Guru**** 1782690 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432, IWR6843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1394504/iwrl6432-tx-beamforming-and-rx-beamforming

器件型号:IWRL6432
主题中讨论的其他器件: IWR6843

工具与软件:

大家好

您可以介意问一下 IWRL6432吗?

客户考虑使用 IWRL6432开发 MIMO 雷达。
他们对  IWRL6432感兴趣


它是否可以使用 IRWL6432实现 TX 波束形成和 RX 波束形成?
我们假设 IRWL6432只有两个端口、则无法实现。
它们是否应该使用 IWR6843?


您是否有任何与 TX 波束形成和 RX 波束形成相关的文档?
我们发现以下内容、但它仅显示  TX 波束形成。
dev.ti.com/.../node

此致、

松本浩孝





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这是一个重复的线程。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1394295/iwrl6432-about-beam-forming

    Rx 波束形成是我们估计到达角的方式。 我们没有有关它的特定文档、但您可以参阅毫米波 l SDK 中的 AOA DPU 文档。

    此致!

    耐特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nate San

    感谢您的答复!

    我认为这是这些问题的重复线程。

    ->我们假设我们与另一个线程没有任何关系,但是我们的一些客户发布了相同的时间。


    RX 波束形成是我们估算到达角的方法。 我们没有相关的特定文档、但您可以参阅毫米波 l SDK 中的 AOA DPU 文档。[/QUOT]

    "好的,那就好了。" 很抱歉打扰您、您能给我们分享 AOA DPU 文档 URL 链接吗? (我们找不到毫米波低功耗 SDK。)


    万一我们部署 TX 波束形成、至少需要三个 TX 天线。
     下面提供了 TX 波束形成的文档。
    dev.ti.com/.../node

    我们的认可是否正确?


    此致、

    松本浩孝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ->好了。 很抱歉打扰您、您能给我们分享 AOA DPU 文档 URL 链接吗? (我们找不到毫米波低功耗 SDK。)
    [报价]

    请参阅 C:/ti/MMWAVE_L_SDK_05_05_00_00/docs/api_guide_xwrL64xx/AOAPROC_PAGE.html

    如果我们部署 TX 波束形成、至少需要三个 TX 天线。
     下面提供了 TX 波束形成的文档。
    dev.ti.com/.../node

    我们的认可是否正确?

    是的、这是正确的。 IWRL6432不支持 TX 波束形成

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathan San

    感谢您的答复。  

    请参阅 C:/ti/MMWAVE_L_SDK_05_05_00_00/docs/api_guide_xwrL64xx/AOAPROC_PAGE.html

    ->我们确认了 Web 版本,SDK 版本是05 05 00 02。
    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AEIJm0rwIeU.2P1OBWwlaA__MMWAVE-L-SDK__BHQ90AU__LATEST&search=AOAPROC
    关于 AOA 内容、只有"DPU_AOU2DPROC_ERROR_CODE"。
    我们找不到"api_guide_xwrL64xx"内容。
    我们很抱歉打扰您、您能共享文档吗?

    此致、

    松本浩孝


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果导航到 SDK 5.5.0.2中的相应页面、该页面应该具有相同的信息。

    此致!

    耐特