This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA300:PGA300EVM 补偿以及数据传输到 NI USB 6212 &amp 的问题;一般性疑问。

Guru**** 1753810 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1395402/pga300-pga300evm-issues-with-compensation-and-data-transfer-to-ni-usb-6212-general-queries

器件型号:PGA300

工具与软件:

在我们与 PGA300EVM 进行的持续项目中、我们的目标是校准和验证器件在与传感器内配合使用时的性能。 我们的压力传感器会受到温度的影响。 我们工作的主要目标是确保 PGA300EVM 通过温度补偿提供精确可靠的读数。 我们首先将外部压力传感器连接到 PGA300 EVM 上的指定输入引脚。 利用 GUI 中的引导式校准过程、我们设置温度和压力点、将已知值应用于传感器。 我们手动设置与 DAC 代码766,1800和2700相对应的特定电压值、分别为0.145V、0.47V 和0.763V (我们得到了将万用表连接到 TP30和 TP39的该值)。  我们的第一个问题是、这是正确的方法吗?以及如何获得所需的值? 例如、如果我使用默认的所需值、则 DAC 计算不起作用。 因此、我们使用从 DAC 获得的完全相同的目标值。
 
校准后、我们被引导至精度验证测试以验证存储的系数、以确保它们与预期的传感器输出保持一致。  我们的问题是、我们如何得到这里的值? 例如、我们需要将 EVM 的哪些引脚与万用表连接才能获得 AVT 的值?  我们尝试了 TP30和 TP39。 它不会提供任何值。
正常压力值和锁模值设置为默认值0V 和1.253V。  这些值的意义是什么?我们如何对其进行更改? 我们尝试从引导式校准的第一页进行更改。 但是、它会返回到1.253、并显示错误(校准文件中的某些值超出范围)。
不过、AVT 和正常/钳位值也存在问题。 我们仍然继续进行了校准并完成了校准。 完成此操作后、填充系数、然后我们切换到 OWI 模式以在 ADC 图中获取数据。 我们得出的结果在某种程度上得到了补偿。  这是正确的实现方式吗? 或者我们需要在补偿模式下执行什么操作吗? 是否有办法确定补偿模式有效?
 
最后、如果补偿正在工作、如何通过补偿保存获取的数据? 此外、EVM 板上是否有任何引脚可提供可传输到商业 DAQ 的补偿值模拟输出(例如 NI USB 6212模拟输入引脚)? 或者、有没有任何方法可以直接将补偿数据获取到 LabVIEW VIS。  
我们 在使用 PGA300或类似器件方面的知识有限。 我们已经浏览过 PGA300、PGA300 EVM 和 PGA300 GUI 的文档。 但我们仍然无法解决我们的问题。 对我们的问题作出详细解释将是有益的、并将受到高度赞赏。