工具与软件:
你(们)好
我试图设计一些传感器、将电化学传感器作为其基本模块、提供毫微安培的电流输出。 我了解了适用于此类应用的 LMP91000 afe。 此外、我还了解了 webench 模拟传感器 AFE 设计工具的前景、其成功设计更加光明。 现在问题是我找不到这个 webench 传感器 afe 设计器。 有人能帮助我解决这个问题吗? 我一直在寻找它。
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
我试图设计一些传感器、将电化学传感器作为其基本模块、提供毫微安培的电流输出。 我了解了适用于此类应用的 LMP91000 afe。 此外、我还了解了 webench 模拟传感器 AFE 设计工具的前景、其成功设计更加光明。 现在问题是我找不到这个 webench 传感器 afe 设计器。 有人能帮助我解决这个问题吗? 我一直在寻找它。
提前感谢
尊敬的 Chetan:
我们必须为 LMP91000提供两种软件工具: LMP91000 EVM GUI和 LMP91000 PSPICE 模型。 我会使用 EVM GUI 来了解器件和兼容化学电池的基本功能、并使用 SPICE 模型了解 LMP91000在工作台设置中的工作原理。
此致
- Alex Thompson
Chetan
1.可以从以下产品页面下载 PSPICE 模型:

2.对于外部电阻、选择一种不会导致输出电压超过所选 VDD 或 Vref 的电阻。 因此、对于输出几 nA 的电池、我将使用 MOhms 范围内的外部增益电阻器来提高输出电压。 仅当出现噪声以及需要采用何种方法来实现低通滤波器时、才需要外部电容。 我建议在不使用电容器和您选择的外部增益电阻器的情况下进行设置、然后查看正确滤除噪声所需的电容器值。 选择外部增益电阻器和电容器没有严格的快速规则。
谢谢
- Alex Thompson