Other Parts Discussed in Thread: TMP61-Q1, TL432LI, LM334, TMP61, TL1431, INA500
大家好、E2E 社区、
在我们的应用中使用 TMP61-Q1时、我们正在评估典型分压器配置的低成本替代产品。 我们的设置涉及从传感器到 MCU 板的电缆距离为1米、并且我们预测了潜在的噪声问题。 我们计划在 ADC 输入(R:10k Ω 和 C:0.1uF)之前使用基于 RC 的 LPF、并对1024个样本的 ADC 硬件过采样。
具体而言、我们在以下方面寻求指导:
-
在具有1米长电缆的环境中、考虑到1.3V 至2.1V 的动态范围、搭配简单10kΩ 偏置电阻使用 TMP61-Q1是否可行?
-
与标准分压器方法相比、使用 LM334或 TL432LI 等元件作为电流源是否能提供更可靠且更抗噪的配置?
- 对于焊接、引线可以承受的最高温度是多少? 这些传感器是否可以接受250°C 的短时硬钎焊操作(作为 RTD 的标准)?
- 我们是否能够使用并联安装2个 TMP61传感器以降低失调电压、然后添加增益2以改善动态范围? 这甚至是可行的思路吗?
此外、我们还面临极端的空间限制、希望尽量减少额外组件、尤其是无源组件的使用。
我们还对 TI 的低成本电流源选项感兴趣、这些选项可以帮助优化 TMP61-Q1在我们的用例中的实施。
您的见解和建议对于我们的决策过程和确保我们温度监测系统的可靠性和准确性非常重要。
感谢您的支持。